This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DS90CF383B:TXOUT0+/-问题

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF383B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653511/linux-ds90cf383b-txout0---questions

部件号:DS90CF383B

工具/软件:Linux

测试DS90CF383B输出信号TXOUT+/-。以下是几个问题:

为什么信号电平不同?

为什么周期只有4位数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    1. 信号电平不会因您观察范围而有所不同。  请确认 TxCLKIN (输入时钟)的频率吗?  另请检查您的示波器和探头,确保它们的额定数据速率与您使用的数据速率对应。  请注意,每个时钟周期将有7位数据。  

    2.如上所述,您应该观察每个时钟的7位数据。  请参见下面我从DS90CF383B数据表的图9粘贴的图。

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan

      TxCLKIN (输入时钟)的频率为65MHz。

    如何调查问题?是否有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:

    您使用什么来驱动您的TxCLKIN? 根据上面的照片,信号不是很干净。 DS90CF383B将为每个时钟周期输出7位数据,这将对您的基准捕获设备提出更高的要求。

    请确保您正在使用的示波器探头能够以455Mbps的速率传输数据。 根据上图,您的示波器只有500 MHz带宽,这也可能导致问题。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan

    您能否提供电子邮件?

    1.AM335X驱动 器TxCLKIN。

    2.txout _clk&data如下所示:每个周期只有2位数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:

    我仍然担心您的示波器和探头的带宽和采样范围导致您在屏幕上看到的问题。 请确认这些组件的评级,以确保您使用的是正确的测量设备。

    您提到每个时钟只能看到2位数据。 您将哪些数据带入设备,您的预期输出是什么?

    如果您需要发送任何其他文件,我的电子邮件是:Ryan.Hashimoto@ti.com。

    此致,
    Ryan