This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:询问ISO1540问题及第39号评论

Guru**** 2478675 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1540, PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/657102/iso1540-asking-for-the-iso1540-issue-s-comment

部件号:ISO1540
主题: PCA9306中讨论的其他部件


大家好,
客户正在设计ISO1540以进行隔离

PCA9306 SCL/SDA输出连接到ISO1540。

但是,SDA引脚不能过低。 (VIL在747mV左右过高)

请您就这些问题提供意见和建议吗?

以下是ISO1540文字文件中参考的示意图,波形和方框图。通行证为"ti"

谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!

    我在尝试打开附件时收到错误代码(错误0x8000.4005万:未指定错误)。 是否可以尝试重新压缩文件并再次附加它?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan,您好!

    请参阅此处的文档。

    谢谢

    SHH

    编辑:附件已删除- DK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan,您好!
    找到不同的隔离器设备,您是否有来自同一系列ISO的建议,该系列的VOL较低,以便较低的值可以通过PCA9306并由主机直接读取?


    谢谢!
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan,您好!
    您今天能帮您解决这个问题吗?
    谢谢!
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!

    感谢您提出这个问题。
    ISO154x是TI目前唯一的双向I2C隔离器。

    您能详细说明一下这个问题吗? 当我查看您提供给我的示波器时,似乎通信工作正常-高电流被传输为1,低电流被视为0。 您能帮助我理解吗?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan,您好!
    我将信息发送给您。您可以在数据引脚波形上看到PIN2/pin3波形,它不是在0v级别。您可以使用此操作打开原始波形。 我还在给您的邮件中记录了这个数字。
    谢谢!
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,您好!

    我们在离线状态下讨论了这个问题,所以我在这里总结一下我们的讨论。

    客户发现ISO1540的低值不是0伏,但实际上接近0.7伏,请参见下面的示波器:  

    这来自ISO1540。 当在第2侧看到低电平时,第1侧将打开FET,以便二极管导电。 这将产生您所看到的747mV电压(其正向电压)。 请参阅ISO1540数据表首页上的简化示意图。

     

    二极管是双向通道正常工作所必需的。 此器件的设计考虑了I2C I/O阈值,因此0.7V不违反I2C规范。 请参见以下网址的I2C规范 :http://www.i2c-bus.org/fileadmin/ftp/i2c_bus_specification_1995.pdf

    在第19页上,您可以找到下表:

    3.3V是此问题所关注的VDD电压,因此(3.3V)*(0.3)=990mV。

    与700mV < 900mV相同,不违反I2C规格。

    因此,虽然ISO1540的低输出不是零,但它不违反I2C规范,因此不会在系统中引起问题。

    感谢您的提问!

    此致,

    丹