This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5986万:在TPS6.5986万中绕过"NoResponseTimeOut"硬复位

Guru**** 2601855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/656374/tps65986-bypassing-noresponsetimeout-hard-reset-in-tps65986

部件号:TPS6.5986万

您好,

是否有办法绕过TPS6.5986万中的“NoResponseTimeOut”硬复位?

由于Type-C主机不支持PD,我们遇到了附加日志的硬重置。

e2e.ti.com/.../acer_5F00_didn_2700_t-work.usb

请问您有什么建议?

谢谢你。

此致,

徐耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roy,

    从您的PD跟踪来看,我没有看到任何PD消息正在发送,只是硬重置消息。 通常,如果设备正在等待对源功能的响应,则将发送NoResponseTimeOut的硬重置。 TPS6.5986万是否是此应用程序中的源?

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    不,它是一个水槽。 请参阅随附的项目文件。

    e2e.ti.com/.../986-UFP-DP-_2D00_-Ver_5F00_2017.1025万.pjt

    此外,这里还有另一个日志文件,操作正常。

    e2e.ti.com/.../acer_5F00_worked.usb

    通过比较两个日志文件,您是否发现可能存在的问题?

    谢谢你。

    此致,

    徐耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roy,

    我在您的.pjt文件中看到一些问题。 首先,我注意到您在“系统配置”中启用了try.SRC,如果您的应用程序仅是接收器,则此设置在接受标准C类隐式合同时可能会导致问题。 其次,在您的吸收器功能中,您的最小电流设置为900mA。 如果您的Type-C源仅为2.0 ,则它只能提供500mA。 我建议将最小电流更改为500mA。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    我的客户尝试了附加的项目文件,但他们仍然观察到相同的电话。

    e2e.ti.com/.../986-UFP-DP-_2D00_-Ver_5F00_2018.0116万_5F00_NoTrySRC.pjt

    e2e.ti.com/.../986-UFP-DP-_2D00_-Ver_5F00_2018.0116万_5F00_NoTrySRC_5F00_500mA.pjt

    由于主机不支持PD,因此不会有任何PD合同。 但是,在这种情况下,TPS6.5986万是否仍能支持USB 2.0 ?

    此外,下面是我的客户测量的波形:(CH1:VBUS,CH2:CC1,CH3:CC2)

    请您评论一下问题可能是什么?

    谢谢!

    此致,

    徐耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roy,

    如果您查看6.4 1.1 PD规范的SinkWaitCapTimer第2节,当接收器未从源接收到源功能消息时,SinkWaitCapTimer将发送硬重置。 如果您使用的是仅C型源,则这是预期行为,因为它不会发送任何PD源功能。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    感谢您提供信息。

    另一件我想知道的事情是,在这种硬重置之后,TPS6.5986万是否能够支持USB 2.0 ?

    我认为硬重置后应该能够支持USB 2.0 ,但我不确定是否需要在配置中设置任何内容。

    请您提供建议吗?

    谢谢!

    此致,

    徐耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roy,

    2.0 在此状态下不应受到影响。

    谢谢!
    Eric