This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86EVM:设计文件

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/657500/sn65dsi86evm-design-files

部件号:SN65DSI86EVM

支持路径:/工具和软件/帮助我解决问题/设计套件/评估模块/主板/硬件问题/

您好,

我有SN65DSI86EVM板,我正在设计一个接口PCB,它将连接到EVM上的多个连接器。

根据用户手册,设计似乎是使用OrCAD/Allegro创建的,这些文件将非常有用。

如何接收SN65DSI86EVM的设计文件?

谢谢!

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Patrick:

    我已经指派了一名支持工程师,您很快就会收到回复。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Patrick:

    我已通过电子邮件提供了文件。

    此致