This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:开机后重置

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB914A-Q1, DS90UB964-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/657700/ds90ub964-q1-reset-after-power-on

部件号:DS90UB964-Q1
主题中讨论的其他部件:DS90UB914A-Q1

[ DS90UB964-Q1 ] 开机后重置

您好,

对于DS90UB914A-Q1,如果FPD链路未按正确顺序初始化,建议执行重置。
DS90UB964-Q1是否有必要这样做?


(引自DS90UB914A-Q1数据表)


DS90UB964-Q1类型的设备应配备4台摄像机。 如果4个摄像头中有一个无法正确初始化或失去锁定,建议使用PDB或寄存器执行重置吗?

提前感谢您的支持。
此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    当连接到四个Rx输入端之一的单个传感器未正确配置时,无需硬重置DS90ux96x设备。 您可以在没有寄存器的情况下执行数字复位,但请先尝试:
    禁用有问题的Rx端口X的端口转发
    在端口X上重置成像器,
    在端口X上配置图像传感器
    在寄存器0xD2[3]中应用Aeq_restart (在96X Rx端口X的正确输入信号频率之后)
    在Rx端口X上启用端口转发(锁定状态验证后)