This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5451:ISO5451DWR神秘关闭

Guru**** 2909120 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO5451

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654221/iso5451-mystery-shutdown-of-iso5451dwr

部件号:ISO5451

驱动IGBT功率晶体管时,ISO5451DWR神秘关闭。 在100V直流和低电流的低电压电动机电压下运行正常。 但是,随着电机电压上升至200VDC,驱动器停止工作。 故障后,部件在这些针脚上具有以下电压。 FLTn和RDY较高。 IN+为高。 VCC2上15V直流。 对于为什么这种做法失败的任何想法都将受到赞赏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dean:

    很遗憾听到您在使用ISO5451时遇到问题。

    为了说明,部件是否损坏,或者如果您降低电压并重新启动,设备是否仍然工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    部件未损坏。  部件在重新通电 后正常工作。 在极低的电机电压(28VDC)下,它不会出现故障。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dean:

    您能否分享我们可以了解更多详细信息的示意图?

    谨致问候,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dean:

    如果您需要我们的进一步支持,请告知我们。

    谨致问候,