This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:HS_PLL锁定

Guru**** 2599995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/656684/ds90ub953-q1-hs_pll-lock

部件号:DS90UB953-Q1

大家好,



如果HS PLL在锁定后解锁,请尽可能多地告诉 我其原因。

对于954的PLL (即FPD链路),我们提出了电缆,连接器,布局和寄存器设置等因素,但对于953 HS PLL,如果输入时钟抖动以外的因素,请告诉我。

此致,

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshida-san,您好!

    对于953,这取决于953的时钟模式。 在同步模式下,背面通道中的过度抖动可能导致HS PLL失去锁定。 背面通道上的抖动也可能受到电缆,连接器等的影响

    在非同步模式下,如果参考时钟频率不在范围内或输入时钟抖动过大,HS PLL可能会失去锁定。

    此致,
    佐伊