This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:TCA9517应用程序

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/657403/tca9517-tca9517-application

部件号:TCA9517

您好,TI Buddy:

我遇到了TCA9517 pin3 SDAA短问题。

由于我们的产品通信电压为1.8V,因此将A侧更换为从属设备,B侧更换为主设备。

我不确定它是否会导致这种失败。

另一个,我减少了侧面A/B功率100nF去耦电容器。

对我的学习有一些好的评价。

再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,SimonC,

    "我遇到 了TCA9517 pin3 SDAA短问题。"

    您能否进一步解释一下您的意思? 您是否说SDA/SCL线闭锁到一定的电压? 或者您看到大量电流流入我们的设备?

    "我不确定它是否会导致此类故障。"

    您是否有任何可以向我们展示的O型示波器镜头? 您能否向我们展示您的示意图,以便我们验证设置是否正确?

    "由于我们的产品通信电压为1.8V,因此将A侧更换为从,B侧更换为主。"

    您设置的方框图将帮助我们更好地了解情况。

    "对我的学习有一些好的评价。"

    我需要更多信息才能继续,请参阅上面的问题。

    谢谢!

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Bobby:

    很抱歉让人困惑! 回答如下。

    "我遇到 了TCA9517 pin3 SDAA短问题。"

    您能否进一步解释一下您的意思? 您是否说SDA/SCL线闭锁到一定的电压? 或者您看到大量电流流入我们的设备?

    [SimonC]测量引脚SDAA在实际应用中存在短路。 我不知道是什么原因造成的。 这种失败经常发生在我们的线上。

    "我不确定它是否会导致此类故障。"

    您是否有任何可以向我们展示的O型示波器镜头? 您能否向我们展示您的示意图,以便我们验证设置是否正确?

    [SimonC]抱歉! 我无法附加SCH文件。 也许,您可以释放邮件地址以进行进一步沟通。

    "由于我们的产品通信电压为1.8V,因此将A侧更换为从,B侧更换为主。"

    您设置的方框图将帮助我们更好地了解情况。

    "对我的学习有一些好的评价。"

    我需要更多信息才能继续,请参阅上面的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,SimonC,

    "[SimonC]抱歉! 我无法附加SCH文件。 也许,您可以释放邮件地址以进行进一步沟通。"

    如果您不能上传原理图,高级结构图也可以工作,但如果您希望离线讨论,我们可以这样做。 您可以通过duynguyen@ti.com与我联系

    注意:我今天可能没有收到您的电子邮件,但应该能够在下周初查看。

    谢谢!

    -Bobby