This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:启用上拉

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/657701/tca9517-enable-pull-up

部件号:TCA9517

您好,先生:

作为标题,我们想要检查是否需要将EN连接到VCCB??

我们的原理图如下所示

顺便说一下,一个面在另一页上有上拉电阻器

 谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shu-Cheng您好!

    是的,如果您希望设备保持持续启用状态,通常最好将启用线拉高。 EN引脚也具有到VCCB的内部上拉功能,因此如果引脚保持浮动,则默认状态将是启用芯片。 但是,外部上拉是有用的,因为在大多数情况下,内部上拉电阻相当弱。

    此致,
    最大