This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5983万B:TPS6.5983万B应用问题。

Guru**** 2478685 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653733/tps65983b-tps65983b-application-questions

部件号:TPS6.5983万B
主题中讨论的其他部件: HD3SS460TPS6.5982万

您好,

      我使用的TPS6.5983万B有一些问题。

     我们现在要做的是中间的对接板,虚线的外侧是外部设备。 此设计是否存在任何问题?

     示意图如下:

     另一个问题是

     TPS6598X的应用定制工具配置软件应配置什么? 有许多模板,我不知道选择哪种模板,DFP,UFP或DRP?
     底座的功能是将平板电脑与平板电脑齐平,2.0 的各操作系统会从机器与平板电脑(主机)进行通信。 2.0 不需要机器的电源,只     需通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Wu,

    您能否回答以下问题,以便我们更好地了解您的系统:
    1.平板电脑应该作为USB设备还是USB主机出现?
    2.如果未连接12V适配器,您是否希望通过平板电脑为整个系统供电?
    3.是否也要支持ACA坞站功能?

    谢谢!
    拉胡尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    1.平板电脑应该作为USB设备还是USB主机出现?
    平板电脑是USB设备。
    2.如果未连接12V适配器,您是否希望通过平板电脑为整个系统供电?
    12伏电压始终存在。
    3.是否也要支持ACA坞站功能?
    据我所知,底座的微型USB只需使用D+和D-连接2.0 的连接,2.0 的联络设备有外部电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Wu,

    在上述站点设置中,您的结构图看起来正常。

    请使用TPS6.5983万B应用定制器工具并使用TPS6.5983万B_HD3SS460_DFP_FULL温度。

    您需要修改临时日期以满足您的要求。

    谢谢!
    拉胡尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rahul,
    我很抱歉我的信息有一些错误。
    更新如下:
    1.平板电脑应该作为USB设备还是USB主机出现?
    平板电脑是主机。
    如果tablet是主机,设置仍然是TPS6.5983万B_HD3SS460_DFP_Full tempelate?

    我有一些问题需要您确认:
    “TPS6.5983万B_HD3SS460_DFP_Full tempelate”设置是否正常? 由于平板电脑的数据角色是主机,因此它不会为USB设备供电,而是从坞站获取电量。
    此外,平板电脑的2.0 3 D+/D-数据线直接连接到外部USB设备,
    不能通过TPS6.5983万B内部的多路复用器,是否可以? (我的坞站没有DisplayPort,只有2.0 声道)

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Wu,

    由于平板电脑是USB主机,因此平板电脑需要有一些方法来切换其下方连接的设备的VBUS。

    您不需要使用TPS6.5983万B的内部mux。

    “TPS6.5983万B_HD3SS460_DFP_Full tempelate”将为您提供帮助。

    谢谢!
    拉胡尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rahul,
    非常感谢您的回复。
    如何找到与TPS6.5983万B对应的应用定制器工具?
    在TI的官方网站上,只能找到与TPS6.5982万对应的。
    或者我需要下载什么更新文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Wu,

    您可以从我们的网站申请TPS6.5983万配置工具。 此工具也将使用TPS6.5983万B。

    谢谢!
    拉胡尔