This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UX949,DS90UH941是否可用于分离器?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/656558/whether-ds90ux949-ds90uh941-can-used-for-spliter

TI拥有许多桥接产品,如DS90UX949,DS90UH941。 使用高分辨率时,它们可以输出双LVDS。 它能否通过双LVDS (如分接器)分别驱动两个显示器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,是的,UB941/949可以输出两个相同分辨率的视频。

    此致,
    Steven