This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:状态寄存器中的低电压警告(0x1A位29)

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/656534/tps65982-lowvoltagewarning-in-status-register-0x1a-bit29

部件号:TPS6.5982万

大家好,

我的客户只是为安装在其主板上的EQ编写PD控制器驱动程序,他们对   状态寄存器中的LowVoltageWarning (0x1A位29)有一个快速问题。

LowVoltageWarning的用途是什么?

此致,

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takashi:

    LowVoltageWarning在TRM的表3-4和3-6中进行了说明: http://www.ti.com/lit/ug/slvuan1a/slvuan1a.pdf。  

    如果这回答了您的问题,请选择  "这解决了我的问题"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aramis San,

    您的意思是,此寄存器只是为了在VBUS线路上显示低电压状况而存在吗?
    我了解PD控制器在低电压状态下不会对PD操作和通信执行任何操作,这种理解是否正确?

    此致,
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takashi-San,

    你的理解是正确的:-)

    如果这回答了您的问题,请选择  "这解决了我的问题"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aramis San,

    好的,我明白了。

    此致,
    Takashi Onawa