This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LVDS信号转换为SDI信号

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/656645/lvds-signal-conversion-to-sdi-signal

主题:LMH0340中讨论的其他部件

尊敬的:先生

现在有将LVDS信号转换为SDI信号的功能要求,您是否可以帮助推荐当前的主流芯片

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Huang,

    您能否向我们提供有关此申请的更多信息? 如果可能,请向我们发送整个项目的结构图,以便我们进行评论。  

    此致,,,Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Nasser

    仅供参考!!

    e2e.ti.com/.../_4668FE56_.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈维德,您好!

    我查看了PPT,但似乎没有来自CPU的LVDS输出。 您能否告知LVDS使用的数据格式? 例如,是OpenLDI还是DDR?

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael

     LVDS 数据格式 如下:

     符合TIA/EIA-644-A LVDS标准 

      组合LVTTL IO,支持LVDS/LVTTL数据输出 

      支持从10MHz到148.5Mhz  的参考时钟频率范围

      支持LVDS RGB 30/24/18位彩色数据传输 

      支持VESA/JEIDA LVDS数据格式传输 

     支持LVDS单通道和双通道数据传输,每个通道包括5条数据通道和1条时钟通道

    如果我想使用LHM0040/LMH0340,0340, 可以帮助提供参考设计(包括原理图和PCB板布局) II在官方网站T上找不到此信息

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈维德,您好!

    如果您希望使用LMH0340,这将仅允许您使用高达3G-SDI的全高清。 从结构图中,您似乎正在尝试设计4K。 您是否正在寻找序列化到12G-SDI的产品?

    关于LMH0340,请注意LVDS输入预期为5位DDR信号,这是典型的FPGA信号:

    此类型的格式和分辨率是否与您尝试完成的内容兼容?

    此致,

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:Michael

    谢谢!!  

    我只使用3G-SDI实现全高清(1080p),所以 我会选择 LHM0340

     有助于提供参考设计(包括原理图和PCB板布局)

    我在官方网站上找不到此信息

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SDV-Serializer-EVK-Schematics-Oct-23-07.pdfHiNavid,

    请附上LMH0340示意图注释。

    另外,请注意,需要FPGA来提供SMPTE 424或其他SMPTE协议。 请注意下面的FPGA IP文档链接,该链接可深入了解FPGA IP的详细信息。

    此致,Nasser