This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3253E:TRS3253E RX问题

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3253E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/657221/trs3253e-trs3253e-rx-issue

部件号:TRS3253E

鹿。

我们正在主板上测试TRS3253E。

Tx确认正常操作。

RX信号不工作。

我们的原理图是否有问题?

请查看。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利,

    这个原理图对我来说很好。 我们可以调试一些内容。 1)您是否可以检查V+和V-以查看它们是否与TX输出的电压电平匹配? 2)您能否检查FORCEON是否被拉高(如FORCEOFF酒吧),RX是否可以正常工作? TRS3253E具有断电功能。 引用数据表,

    "启用自动断电加号后,当对任何接收器或驱动器输入应用有效信号更改时,设备会自动激活。

    30秒不活动后,设备将自动关闭电源以节省电量。"

    同时,您可以监控invalid_bar pin以查看其是否变低。

    如果您还有疑问,请告诉我。 我将继续与您一起调试。

    此致,