This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC180:SN65LBC180:输出引脚的阻抗- Y/Z/R

Guru**** 2843310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/657487/sn65lbc180-sn65lbc180-the-impedance-of-output-pins---y-z-r

部件号:SN65LBC180

您好!  

请告诉我输出引脚的阻抗是多少- Y/Z/R?

只是想知道它是否为50欧姆。

下面是测试路径的外观:  ATE驱动程序--> ATE跟踪--> PCB跟踪-->设备输入

ATE驱动器,ATE跟踪和印刷电路板跟踪均为50欧姆阻抗控制,但 不确定输出输入。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Barry,

    Y/Z输出阻抗应接近数据表中VOD规格的50欧姆。 但R输出不是,这是一种基于反相器的缓冲器。

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致,