This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5986万:TPS6.5986万如何仅设置耗电元件?

Guru**** 2601395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/656895/tps65986-how-does-tps65986-set-consumer-only

部件号:TPS6.5986万

您好,

我遇到了一些PD 合规性测试问题,一方面  ,电源角色必须仅为消费者,无论我如何尝试修改FW,始终如下图所示为"消费者/提供商"。

另一方面,物理测试和协议测试也失败,如 下图所示 。

附件是我使用的固件。

e2e.ti.com/.../UFP-nodatapower-swap_2D00_Ver2018.0117万.pjt

如何修改设置?

谢谢!

约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Joshua,

    我查看了您的.PJT文件,注意到您正在使用配置工具的版本3.08。 您是否可以从TI.com (版本3.10)下载最新版本自3.08 以来,我们一直在进行许多错误修复。
    www.ti.com/.../tps6598x-config

    您的配置设置对我来说看起来不错,在使用该工具的版本3.10 创建项目后,不需要进行任何更改。 此外,最新版本的配置工具包含调试模式,该模式包含运行期间PD芯片的更多信息。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    感谢您的回复。
    存在相同问题,端口类型为消费者/提供商,下载最新版本并重新刷新固件后出现相同问题。
    您能否更具体地解释一下,我应该如何通过PD合规性测试。
    我不知道PHY和协议。

    约书亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Joshua,

    我从您的合规性故障中注意到,您未正确更新测试ID。 我们在TPS6.5986万产品页面上有一个应用说明,它将帮助添加所有正确字段以通过符合性: www.ti.com/.../slva892.pdf

    谢谢!
    Eric