This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:通过内部DAC的自由运行控制电压

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/657486/lmh1983-free-run-control-voltage-through-internal-dac

部件号:LMH1983

大家好,

我们希望通过LMH1983的内部DAC手动控制VC_LPF引脚的输出电压。 为此,我们使用“Lor控制自由运行控制电压MSB”寄存器(地址0x18)和“Lor控制自由运行控制电压LSB”寄存器(地址0x19)。

我们想知道新的10位值何时适用于内部DAC。 写入MSB寄存器后? 在写入LSB寄存器后? 在写入这两个寄存器中的任何一个后? 数据表未提及锁定机制(与寄存器x16和X17不同)。  

我主要关注的是,值从b1011111111更改为b1100000000。

我的值可能会经过不需要的临时值,这可能会对我的输出时钟造成较大的抖动。

非常感谢大家在这个问题上的帮助。

此致,

阿诺德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Arnaud:

    感谢您对LMH1983的关注。

    您要使用的模式在8.4 .4节中介绍。 "自由运行"。

    我在登记簿x18和x19上没有关于何时更新DAC的时间信息。 D/s中的8.5 第2节未提供该详细信息。 您可以通过范围和监控VC_LPF以及SDA线轻松找到。

    我尚未验证这一点,但我不会担心DAC中的过渡(类似于0111到1000 ...)。

    侧注:在PLL1上自由运行将阻止PLL One在环路Bandwith内执行任何相位降噪,因此您需要依赖VCXO进行所有偏移。

    此致,Simon。