This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET4201LD:低数据速率<155Mbps

Guru**** 2597115 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET4201LD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/656595/onet4201ld-low-data-rate-155mbps

部件号:ONET4201LD

ONET4201LD是否能够处理低于155Mbps的数据速率,例如65MHz的频率范围?

低于数据表值155Mbps有哪些限制因素?

是否有绝对下限?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Geunter,您好!

    很抱歉回复延迟。 我们支持这些产品的应用程序工程师最近返回办公室。 我们将尽快回复您。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Guenter,

    是的,ONET4201LD能够以低于建议 的最低155Mbps比特率驱动激光。   很难估计绝对下限,但它应该 能够降低到< 25MHz的速度(当然 应该在 65MHz下工作)。  但是,输出眼部质量(输出摆动和抖动性能) 将低于DS电气特性表中列出的值。 由于该装置没有在如此低的数据基条件下进行测试,因此很难量化这一差异。

    希望这能回答您的问题。 如果不是,请告诉我!

    谢谢!

    SRI