This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.152万:门驱动器输出波形不好

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/656892/ucc21520-gate-driver-output-waveform-not-good

部件号:UCC2.152万

大家好,我的客户正在使用UCC2.152万来驱动单相全桥交流/直流PFC,由8个MOSFET (每条脚并联两个MOSFET)组成,每个UCC2.152万驱动一个半桥。 现在,它们只切换半桥的低侧,高侧始终保持低。 原理图如下所示。

波形如下所示,黄色为相位L半桥的低侧MOSFET G-S波形,蓝色为相位N半桥的低侧MOSFET G-S波形。 由于交流输入为50Hz,20ms时长,因此每个低侧应在10 ms的高频切换模式下工作,其他10 ms的时间应保持恒定高电平。 我们可以看到,当低侧MOSFET门侧应保持高电平时,会出现大量振荡(下图中的红色圆圈部分)。

通过放大,我们可以看到如下波形:

1.什么可能导致峰值(或振荡?) G-S波形的影响,我们如何降低它?

2.对于上图中的蓝色波形,Miller平台非常明显,黄色波形同时下降,是否有任何方法可以改善这种行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们还测量了UCC2.152万的输入和输出信号。

    黄色为输入(PWM2d),蓝色为输出(DV2L)。

    通过放大波形,就像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Howard:

    我是驱动程序团队的应用程序工程师。 我对延迟回复表示歉意。

    一种可能是DT针脚上有噪音,导致DT消隐暂时激活。 在数据表的引脚描述表中,DT引脚电阻的建议范围介于500Ω Ω 至500kΩ Ω 之间,同时建议从DT至GND的电容为2.2nF或更大。 他们可以尝试将电阻值降低到此范围内,并将电容器添加到DT引脚以增加抗噪性。

    另一种可能是DIS针脚上有噪音。 他们可以尝试从DIS向GND添加一个小电容器(1-10nF),看看这是否有帮助。

    另一种可能性:输入上的噪音非常大,超过了零件的绝对最大额定值。 超出绝对最大额定值的操作可能会导致意外的输出行为。 他们可以尝试在INX和GND之间放置一个小(<100pF)电容器,以帮助过滤此噪音,并查看这是否解决了问题。

    这些脉冲也可能是由于超过CMTI额定值。 GNDdc和GND是否不同?如果不同,此差异的转换率是多少?

    如果这些建议经过测试而没有帮助,我将继续提供支持。

    此致,