This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100MB203:DS100MB203+TLK1.0002万对比FPGA

Guru**** 2636185 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/655989/ds100mb203-ds100mb203-tlk10002-vs-fpga

部件号:DS100MB203
主题中讨论的其他部件: TLK1.0002万TLK1.0232万

尊敬的先生/女士

很抱歉给你带来麻烦。 我在家是在SMPS,而不是在Interface。

此项目用于10G CPRI的媒体转换器,需要以下功能:

1,10G 8B/10B SERDES

2.收集违反编码的行为

目前,每个PCBA必须有2个滑轨,并且需要6个SERDES,

客户发现TI解决方案为TLK1.0002万 x 4件,DS100MB203 x 2件,其他可用的FPGA解决方案包括:

1. Xilinx Kintex-7 XC7K70C,和

2. Altera Cyclone 10 10CX085

价格约为60 ~ 80美元,

我们更喜欢使用TI解决方案,希望TI能够提供更好的价格来支持此项目。 否则,在价格竞争的条件下,该项目将很困难,

目前,我们看到TLK1.0232万和TLK1.0002万是函数等效的,

但是,即使TLK1.0232万的价格也较低,但我们无法使用它,因为TLK1.0232万不支持10G 8B/10B解码。

客户的设计不需要重新驱动(风扇输出)功能。 光学设备非常接近TLK1.0002万。 请您给我一些关于另一台设备的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kami:

    很抱歉回复延迟。 您似乎主要关注的是,是否存在成本较低的TLK10XXX解决方案,以及目前对DS100MB203没有任何疑问。 我将联系我们支持这些设备的团队,以帮助对此进行评论。

    Michael