This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:枚举问题

Guru**** 2478225 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/656681/xio2001-enumeration-problem

部件号:XIO2001

我正在将XIO2001与Concurrent Technologies TRD2x SBC配合使用。 我无法让SBC枚举网桥。 我直接从SBC使用SBC的100MHz REFCLK。 我已设置SBC BIOS以自动检测EPCI代(1或2)。 我已断开3V3辅助引脚的电源,因为我不打算使用它。 我需要一些建议。

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ryan:

    您能否分享您的原理图以查看它?

    此致,
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果您能查看该示意图,我将不胜感激。 我们是否可以在离线时使用此功能。

    Ryam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过电子邮件处理

    此致,
    Roberto