This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB215:建议使用USB 2.0 转接驱动器以提高眼图性能

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB215, TUSB214, TUSB213, TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/655563/tusb215-recommend-usb-2-0-redriver-to-improve-the-eye-diagram-performance

部件号:TUSB215
主题中讨论的其他部件: TUSB214TUSB213TUSB212

大家好,

我们是否有合适的USB 2.0 转接驱动器来推荐以提高眼图性能?

我检查了ESP并找到 了TUSB215。 您有更多建议吗? 谢谢。

巴西

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Frank,

    已指派一名支持工程师。 您很快就会收到回复。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    何时可以得到答案? 谢谢。

    巴西

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据应用(汽车,3.3V或5V电源等),TUSB212,TUSB213,TUSB214和TUSB215都可以帮助改进高速眼图。  请查看最适合该应用的设备的简短产品说明。

    此致,

    不是很好