This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IS:部件包说明

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/657154/dp83867is-component-package-clarification

部件号:DP8.3867万IS

您好,

数据表中的封装规格为VQFN-48。  开发板中的设备有64个引脚。  请确认DP8.3867万IS将封装在VQFN-48中。

谢谢!

尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DP8.3867万提供两种封装:48和64 QFN。

    请参阅以下链接上提供的各种软件包,选择适合您的应用程序的软件包。

    www.ti.com/.../DP8.3867万IS


    此致,
    很棒