This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:如何放置P82B96

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: P82B96, P82B715, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/656632/p82b96-how-to-place-p82b96

部件号:P82B96
主题中讨论的其他部件: LP5.5231万P82B715TCA9517

您好,先生:

我们希望使用P82B96。

请问如何放置P82B96? 一个用于主侧,另一个用于从动侧?

每块板需要多少个P82B96?

实际上,我们的应用就像数据表第1页长距离I 2C通信

第一板是将电缆连接到第二板。 第二块板将电缆连接到第三块板。

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生:

    如下所示更新我们的示意图

    您能帮我们仔细检查一下吗?  

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的联系!

    -该原理图对我来说非常有用;我可以确认,在查看后,所有内容都在数据表的规格范围内,不应出现重大问题。 我想提醒一下,您要思考一下通过上拉电阻器的电流是多少,以及它们是否与UART线路的任何其他电阻器平行,因为在这种情况下,功率消耗可能是一个问题。

    我不确定我是否真正理解您的整个应用程序。 如果您只有一个主设备和一个从设备,则需要两个设备P82B96,如附图所示  

    在这里,两块板有A,主板和一个P82B96,B有从板和一个P82B96。 但在你的问题中,你也谈到了第三板,我真的不明白整个系统是怎样的。

    您是否可以向我发送您系统的高级结构图? 这样,我就可以向您推荐最佳解决方案。

    此外,通信的速度(频率),您将使用哪种类型的电缆(例如 CAT5),电缆的长度是多少? 这些信息将帮助我更好地了解您的系统并建议更好的解决方案。

    我希望这对您有所帮助;我将等待您的回复,以便您回复。

    谢谢,顺祝商祺!

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿Shu,

    为了跟进Adrian,我想确保我没有误解某些内容。 原理图引用UART_TXD和UART_RXD。 这是一个错误,还是您尝试将此设备与UART设备连接?

    您是否能够告诉我们您尝试将此P82B96用于哪些终端设备/应用?

    谢谢!
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生:

    感谢您的快速回复,红线就是我们的回复。  

    该原理图对我来说非常有用;我可以确认,在查看后,所有内容都在数据表的规格范围内,不应出现重大问题。 我想提醒一下,您要思考一下通过上拉电阻器的电流是多少,以及它们是否与UART线路的任何其他电阻器平行,因为在这种情况下,功率消耗可能是一个问题。

    如果我们将上拉电阻从330欧姆更改为1千欧或更高,是否可以? 您对我们的申请有什么建议吗?

    而对于您的问题,我不确定我是否真正理解您的整个应用程序。 如果您只有一个主设备和一个从设备,则需要两个设备P82B96,如附图所示

    在这里,两块板有A,主板和一个P82B96,B有从板和一个P82B96。 但在你的问题中,你也谈到了第三板,我真的不明白整个系统是怎样的。

    那么,您是否可以向我发送您系统的高级结构图? 这样,我就可以向您推荐最佳解决方案。

    此外,通信的速度(频率),您将使用哪种类型的电缆(例如 CAT5),电缆的长度是多少? 这些信息将帮助我更好地了解您的系统并建议更好的解决方案。

    请参阅随附的大致结构图。 如果可能,我们将使用400kHz时钟频率。

    e2e.ti.com/.../P82B96_5F00_block_5F00_diagram.pdf

    为了跟进Adrian,我想确保我没有误解某些内容。 原理图引用UART_TXD和UART_RXD。 这是一个错误,还是您尝试将此设备与UART设备连接?  

    我们保留UART电路用于替代电路用途。

    您是否能够告诉我们您尝试将此P82B96用于哪些终端设备/应用?

    我们希望使用P82B96驱动3 LED驱动器(TI/ LP5.5231万)。

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,Shu-Cheng,

    P82B96设备用于通过长电缆吸收大量电流。 从您向我们展示的内容来看,电缆和距离都不远。 此设备也有点过载,可以通过更简单的方式来完成,我认为您不需要此设备,如果电缆电容低于400pF,则可以使用我们的常规缓冲器,如TCA9517或TCA980x。 如果您认为总电容将超过此值,您也可以尝试P82B715设备,它类似于P82B96,但价格更便宜,可以缓冲3000pF的电容。

    "如果我们将上拉电阻从330欧姆更改为1千欧或更高,是否可以? 您对我们的申请有什么建议吗?"

    -您的上拉电阻器将取决于长电缆上的预期电容。 您可以使用以下公式计算最大上拉电阻:RP (max)=t (risemax)/(0.8473xC (cable))

    如果使用400kHz时,T (risemax)将为300ns;如果使用100kHz时钟,则为1000ns。

    您可能需要使用较小的电阻器来帮助驱动信号。

    "请参阅随附的大致结构图。 如果可能,我们将使用400kHz时钟频率。"

    您的设置应该能从我所看到的情况中发挥作用。

    "我们保留UART电路用于替代电路。"

    -此设备在Tx/y引脚上有一个Vol,可以使用或不使用UART的Vil。 此设备也是漏极开路,而UART是推拉式,因此您可能会遇到问题。

    如果您有任何其他问题,请随时咨询!

    -Bobby