This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:不适用

Guru**** 2596425 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB913A-Q1, DS90UB954-Q1, DS90UB953-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/656190/ds90ub913a-q1-n-a

部件号:DS90UB913A-Q1
主题中讨论的其他部件: Tida-0.0421万DS90UB954-Q1DS90UB953-Q1

您好,

我正在尝试使用串行器DS90UB913A-Q1连接多台摄像机,我尚未选择解串器,但是您网站上列出的组装板TIDA-0.0421万是我项目的良好起点。 我有几个问题:

1)      我正在寻找~15 m Distance,您是否认为FPD-Link III串行器(DS90UB913A-Q1)非常适合此应用。

2)      由于我有多个摄像机来连接匹配的Deserializer

3)      如何获取其中一个组装板TIDA-0.0421万

提前感谢您的参与

迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.是的,DS90UB913A可以通过同轴电缆支持15 m。

    2.您需要连接多少台摄像机? DS90UB964是我们的摄像头集线器,可连接到4个串行器。

    3,我得跟你们说。  

    此致,

    查利蔡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我将使用"DS90UB954-Q1双FPD链路III解串器集线器,带MIPI CSI-2输出"。 由于有6个摄像机(>2MP)应用程序,我只能使用2行MIPI输出。

    我认为在这种情况下串行器将是 DS90UB953-Q1。  

    1)请告诉我我们是否仍在15 m 范围内

    2) 6台1080p (2MP)摄像头

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    摄像机数据输出格式是什么? DS90UB953-Q1需要摄像机的CSI-2输出,DS90UB913A/DS90UB933A需要摄像机的原始输出。
    DS90UB954解串器与DS90UB953和DS90UB913A/DS90UB933A串行器均兼容
    如果您正在寻找来自解串器的CSI-2输出,那么954应该是您的选择。

    1,15万是可以实现的。
    2.如果要从反序列化器输出CSI-2,DS90UB960解串器将是另一个选项。 它是具有双CSI-2输出端口的四路200万像素摄像头集线器FPD-Link III解串器。 DS90UB960已投入预生产,因此您可以与当地的TI销售代表联系以了解更多信息。


    此致,
    查利蔡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的及时回复,
    我们将串行器/串行器与Nvidia Jetson TX2配合使用,摄像机(图像传感器)是Sony IMX290,具有CSI-2串行数据输出功能(2 lane/4 Lane,RAW10/RAW12输出)。 Jetson TX2采用双车道。
    根据您的经验,请告知是否是正确的选择,是否适合Jetson TX2。

    谢谢
    迪诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    是的,DS90UB953和DS90UB954应该是正确的选择。

    此致,
    查利蔡