This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:RAW10模式映射

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB913A-Q1, DS90UB954-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/656217/ds90ub953-q1-raw10-mode-mapping

部件号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他部件:DS90UB913A-Q1

您好,

当我们在RAW10模式下将DS90UB913A-Q1连接到DS90UB954-Q1时,您能告诉我MIPI数据输出的映射吗?
请将附件作为我的图像查看。

在原始10模式中,每个字节的MSB 8位按顺序传输。
每4个字节收集两个LSB位。
我想知道DS90UB913A-Q1 DIN上的LSB和MSB。

抱歉。 我将部件号从DS90UB953修改为DS90UB954。

此致,
柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryuji-san您好!

    您的图片是正确的。

    此致,
    佐伊