This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TUSB4020BI:是的

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/656879/linux-tusb4020bi-yes

部件号:TUSB4020BI

工具/软件:Linux

尊敬的工程师

我的tusb4020BI有两个问题,请给我一些建议,非常感谢。

1.   已成功初始化devide,但控制台也可以按如下所示打印信息

2.某些情况下,无法找到集线器设备,请参阅以下图片。

示意图作为附件提供:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Wei,

    是否检查了上游端口上的信号完整性?
    另一个建议是获得主板的X射线,以确认设备上的GND/散热垫已正确焊接。 我们观察到,当电极垫未正确焊接时,设备运行异常,因为它是设备上唯一的GND端子。

    此致,
    豪尔赫