This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:USB_VBUS引脚VBUS检测阈值电压

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/656960/tusb4020bi-usb_vbus-pin-vbus-detect-threshold-voltage

部件号:TUSB4020BI

尊敬的:

能否让我了解TUSB4020BI的USB_VBUS引脚的VBUS检测阈值电压?

数据表仅显示引脚说明,"USB上行端口电源监视器。 VBUS检测需要分压器。 信号USB_VBUS必须通过VBUS - kΩ±Ω 1 % 电阻器连接到90.9 ,并通过10 kΩ±1 % 电阻器从信号接地连接到接地。""
VBUS检测阈值电压没有电气特性。
谢谢你。

此致,

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    忍宫山

    VBUS检测将在USB_VBUS电压水平超过0.4V时进行;建议将分压器设置为在存在VBus时提供0.5V电压,并且切勿超过数据表中定义的最大1.155V。 建议将1 % 容差电阻器用于分压器。

    此致,
    豪尔赫