This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:时钟未从AUX_SRC输出

Guru**** 2597045 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654517/sn75dp159-clock-is-not-output-from-aux_src

部件号:SN75DP159

我有一个类似的问题,在开机自检“SN75DP159:时钟不是从AUX_SRC输出”中描述。

不幸的是,那里没有显示任何解决方案。

我还使用DP159作为DP再定时器。 我们已经构建并交付了50块电路板,没有任何问题。 现在我们生产了一批新的主板,有些主板不能正常工作。

没有成功的链路培训,没有AUX_SRC的时钟输出。

旧版(工作)主板上的DP159:TI 611 AXPH G4

新(不工作)主板上的DP159:TI 691AFHL G4

您能否告诉我有关mentione帖子的解决方案或其他提示的帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Andreas

    两个主板之间是否存在差异? 您能否发送两块板的示意图? 您正在进行哪种测试?

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Francisco:

    感谢您的回复。 主板上存在SME细微差异,但DisplayPort部件中没有。 我可以向您发送示意图,您能否告诉我您的直邮地址?

    测试:连接视频源(nVidia图形板),应完成链路培训并在我们的显示器上显示图像(我使用DP159作为具有DP IP核心的FPGA前面的退休人员)。 如果主板出错,链路培训不会按预期成功。

    我还看到了温度相关性:当我冷却DP159 (使用冷却喷雾)时,链路培训在大多数情况下都成功。 在"正常温度"(20°-25°环境温度)下,不成功。

    此致,

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Andreas

    我通过电子邮件与您联系。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francisco,

    我上周(1月10日星期三)给您发送了一些信息。 您是否收到了我的电子邮件?

    您能给我一个简短的更新吗? 主题变得越来越紧急。

    谢谢你。

    此致,

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Andreas

    为我的延迟道歉。 我会在几分钟后通过电子邮件向您发送反馈。

    此致
    弗朗西斯科