This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC1.24万-Q1:该零件的最大工作海拔高度是多少? 它是否可用于航空航天?

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/656322/tic12400-q1-what-is-maximum-working-altitude-for-this-part-is-it-usable-into-aerospace

部件号:TIC1.24万-Q1

您好,

我在飞机上设计了一些设备,这个部件 看起来对我们很有用,但我需要知道一些问题的答案。

1.您能否告诉我此零件的最大工作海拔高度是多少?

2.如果知道,当我将其用于高达34V的测量输入时,温度是否会降低(如果有)?  如果出于某些原因需要,电源可能会降低。

3.如果知道,当电源为27V (最高33V)时,温度是否降低(如果有)?

感谢您的回答。

Miroslav Pajpach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Miroslav!

    以下是我对你的3个问题的评论。如果你有任何其他问题,请随时告知我们。

    1.我们尚未在飞机等高海拔情况下验证此设备。 如果您能帮助我们了解您的应用中的一些关键注意事项,例如,在什么高度,您会注意哪些电气参数。 我们的团队可以分析TIC1.24万-Q1是否适合您的设计。

    二,这种情况没有问题。

    3.我不会担心降额,但建议不要在电源引脚上施加27V的长期直流应力。 电源针脚在瞬态起动事件中正常,但不能承受长期27V DC。 系统中的电压不是12V还是18V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fan,您好!

    感谢您的回答,下面是有关我们申请的更多信息:

    1设备将位于飞机内部,但位于温度和压力控制区域之外。 最大工作海拔高度为5万英尺(15 200 m),该海拔高度的压力约为11.7千帕。 剂量率约为250 μ μRad /小时(但设备将在覆盖范围内,而不是在外)。 设备不会一直处于此环境中,这是最短时间内(最长几小时)最糟糕的情况。 假设飞行高度在9至15公里之间,最大连续飞行长度约为10小时。 额定输入电压为27V,绝对最大为34V。 ON (开)输入假定为具有自动缩放功能的润湿电流。并非所有输入同时短路,并且只能连续切换6个输入。 所有其他输入均连接到触控开关(按钮)。 所有输入将处于开/关状态,而不是电阻编码开关。

    2,答对了,谢谢。

    3.可以使用较低的电压。 我们可以使用16V或10V。 我认为,最好是16V。 对吗?

    此致
    Miroslav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Miroslav,

    感谢所有细节。 16V或10V,甚至INX引脚上的长期直流应力都是完美的。

    您是否会分享一些用于此类环境的芯片? 我并不是很关注电功率下降的问题。 我担心包装材料中是否有任何特殊流程来处理剂量率要求。