This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1EVM:不能找到测试和初始化板DS90UB954-Q1EVM和DS90UB953-Q1EVM所需的.py脚本

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB953-Q1EVM, DS90UB954-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/657063/ds90ub954-q1evm-can-t-find-py-script-that-are-needed-to-test-and-initialize-the-boards-ds90ub954-q1evm-and-ds90ub953-q1evm

部件号:DS90UB954-Q1EVM
主题中讨论的其他部件:DS90UB953-Q1EVM

您好,

我正在尝试测试 DS90UB953-Q1EVM和DS90UB954-Q1EVM板。 我在四个月里发现了董事会的简介。  

但是,我在任何地方都找不到 我所阅读的需要的初始化文件,而不是 p954_A0_RX0_CSI_Enable.py和ovt_1920_1080_REMOTE.py文件1080文件。

请您将其发送给我吗? 并提供文件的链接。

感谢您的帮助,

Tomer

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tomer,您好!

    生产部件仅需要传感器初始化脚本。 我会把它寄给你。

    此致,
    佐伊