This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CLC006:4个LVDS对,通过双绞线连接300Mbps

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DS30BA101, DS30EA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/655521/clc006-4-lvds-pairs-with-300mbps-connected-by-twisted-pair

部件号:CLC006
主题中讨论的其他部件:DS30BA101DS30EA101

您好,

我需要通过双绞线在10米范围内传输LVDS数据,我需要 电缆均衡器或电缆驱动器?

是否有任何参考设计可用?

CLC014 现在不可用?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Min,

    您是否计划在此应用中使用4个单独的电缆驱动器和均衡器? 这4个通道之间的倾斜是否是一个问题?

    数据速率是多少?

    此致,Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    数据速率为300Mbps,4个通道之间的偏差应最小,4个LVDS LAN形成链路;

    单芯片中的4通道驱动器和均衡器是最佳选择。

    泰纳克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    任何推荐的芯片?

    期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Min,

    请查看DS30BA101和DS30EA101驱动程序和均衡器。 但是,我们在一个软件包中没有四驱动器和均衡器。

    此外,我不确定您的电缆插入损耗。 DS30EA101在大约150MHz时具有10-15dB增益(300Mbps数据速率为Nyquist)。

    此致,Nasser