This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVDA1040A-Q1:用于SN65HVDA1040A-Q1的TPLH

Guru**** 2477165 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVDA1040A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/656622/sn65hvda1040a-q1-tplh-for-sn65hvda1040a-q1

部件号:SN65HVDA1040A-Q1

尊敬的各位先生:

我的客户向我们询问了SN65HVDA1040A-Q1的tPLH。

在以下条件A和B下,tPLH的结果不同
A:当总线在持续隐性 μs超过20 μ m后首次转换为显性时
B:在A之后从隐性转变为显性时

结果比B长约20 nsec

您是否知道这种现象的可能原因?
请告诉 我们您对这种现象的看法。

此致,

是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Y.Hasebe,

    感谢您与我们联系。 我想确保我们保持一致,您能否告诉我tPLH是否与数据表第7页所示的驱动器或接收器特性相关。

    此致  

    迪尔克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dierk-San您好,

    感谢您的回复。

    我有一些来自客户的数据。

    所以 我想在内部发送和接收电子邮件。

    你能做到吗?

    此致,

    是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Y.Hasebe,

    是的,我从那里向您发送了一个朋友请求,我们可以继续。

    此致

    迪尔克