This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5983万B:TPS6.5982万和TPS6.5983万B有何区别?

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/657011/tps65983b-what-different-between-tps65982-and-tps65983b

部件号:TPS6.5983万B
主题中讨论的其他部件:TPS6.5982万

您好,先生

TPS6.5982万和TPS6.5983万B有何区别?

我的客户希望使用TPS6.5983万B设计具有 ALT模式坞站的3.0 (电源为DC 24Vin),并且对电源树(5V/3A/9V3A/12V/3A20V/5A)一无所知。

您是否有任何参考或电路CAN建议?

                                 太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chen:

    建议TPS6.5983万B仅用于英特尔参考设计。 如果您使用的不是英特尔参考设计,我们建议您使用TPS6.5982万。 您的设计需要哪些3.0 要求? 很可能您会对2.0 的样式比较满意。

    我们在TPS6.5982万产品页面的技术文档部分提供了应用说明: www.ti.com/.../technicaldocuments

    以下应用说明包含有关如何设计电源树以满足PD规格的详细信息: www.ti.com/.../slva782.pdf

    谢谢!
    Eric