This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:!PWRON信号总是高的,不能进行下行连接

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/655194/tusb2077a-pwron-signals-always-high-no-downstream-connection-possible

部件号:TUSB2077A
主题:TPS2062中讨论的其他部件

您好,

我有一个原型设计,使用标题中提到的USB集线器,配置为自供电,非联动。

我的问题是,我无法让下游端口正常工作,因为!PWRON信号一直很高。 我已经注意到电源开关TPS2066D具有高电流输入,因此当前配置不起作用。 我将其替换为TPS2062器件,该器件在输入引脚处集成了有源低逻辑。 由于这不能解决问题,我的想法是开机顺序错误(开机时重置引脚处的低信号太短)。 我用一个示波器检查了这个问题,并附上了一个屏幕截图。 原理图也随附。

如果您可以查看原理图和通电时间,我将非常感谢。

提前感谢!
蒂姆

e2e.ti.com/.../Schematic-TUSB2077A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外:集线器本身已被PC识别(显示在设备管理器中)。 我做了一些进一步的调试,发现SUSPND总是很高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Tim,

    我正在查看您的e=示意图,并将很快提供更多反馈。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Tim,

    我建议调整初始化例程以符合数据表建议:

    '在3.3 V VCC达到其90 % 后,建议使用100 μs到1 ms之间的脉冲宽度进行重置。 时钟信号必须在重置窗口的最后60 μs期间激活'

    此外,所有USB DP/DM信号对都需要约27Ω Ω 的串联电阻器,以确保正确端接。 建议使用大约22 pF的可选滤波电容器来抑制EMI。 如果使用此电容器,则必须按照7.1 规范第6节的规定,将其置于集线器端子和串联电阻器之间。

    此外,DS端口上的所有USB差分信号应具有DS和评估模块原理图上指定的15k PD。

    http://www.ti.com/lit/ug/sllu190/sllu190.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jorge,

    非常感谢您对我的设计的反馈。 我将实施串联电阻器,EMI电容器和下拉电阻器。 我不知怎么地错过了他们  

    还有一个问题:正如您在原理图中看到的那样,我没有为初始化例程实施任何类型的控制逻辑或 µC,而是一个电阻器和一个电容器。 您是否认为初始化,特别是电阻和电容器值的选择,而不是DP/DM信号中缺失的组件是我问题的关键部分? 如果是,您能否建议替代值?

    再次感谢您的快速回复!

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可能已经提到Windows有时会通知我USB集线器上出现电涌("USB设备已超出其集线器端口的电源限制"或"集线器端口上的电涌")。 这是否是短路(我很确定我已经检查过)或PCB布局错误等迹象? 如果没有USB设备连接到集线器,也会出现此错误消息。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Tim,

    TUSB2077在OVRCUR终端中没有内部上拉。 请使用10千欧电阻器将OVRCUR引脚连接到Vcc。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,您好!

    您的提示解决了问题。 非常感谢!

    此致
    蒂姆