This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546EVM-064:TPS2546 CDP模式@独立模式

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653458/tps2546evm-064-tps2546-cdp-mode-stand-alone-mode

部件号:TPS2546EVM-064
主题:TPS2546中讨论的其他部件

大家好,

我们将Vuzix M300连接到TPS 2546 evalkit。
电源连接到5V,EN跳线已插入(TPS已禁用)
Ctrl1到3无跳线插入(@数据表表3 CDP模式)
 
启动Vuzix后,我们通过跳线启用TPS。 我们获得了此D/N和D/P信号。
 n´t后的D/N信号总是很高,握手也做得很好。
我们在独立操作中使用它。
DM输出始终较低。
我们出了什么问题?
稍后我们将使用 STM32F205 MCU。STM仅支持SDP (500mA) USB 2.0。 在这种配置中,使用具有1500mA电流的CDP中的TPS2546是否可以充电?  
Vuzix的支持告诉我们:关于电池问题,快速答案
M300可以支持SDP,CDP和DCP。
非常感谢。
问候
Thorsten Bursche
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thorsten,

    您是否尝试过在DCP自动模式下为Vuzix M300充电? 它看起来不像是Vuzix只是在进行主要或次要2.0 的检测,而是在进行的枚举。 您能否探测VBUS上的电流并发送CDP和DCP自动模式的ME示波器捕获?

    简单地说,Vuzix说,它们支持从1.2 的一个连接源充电,无论是CDP还是DCP?

    我认为使用STM32F205应该可以正常工作。 MCU通过2.0 数据线进行通信,因此充电电流不应影响它,因为VBUS上有1.5A的电源。 TPS2546负责处理初始CDP握手,然后数据线可供MCU使用。 请注意,即使TPS2546进行CDP握手,数据线也会打开。

    此致,
    多诺万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Donovan,

    感谢您的快速回复。

    我尝试了所有跳线设置,但只得到500mA。

    今天,我再次向Vuzix咨询1.2 B。 我等待答复。

    您说:

    请注意 ,即使TPS2546 进行CDP握手,数据线也会打开。  这是什么意思? STM由软件设置为SDP,在D+和D-上下拉21K。  

    Vuzix_TPS_CDP.bmp

     

    Vuzix_TPS_DCP-Auto.bmp

    此致,

    Thorsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thorsten,

    感谢您的示波器捕获。  看起来不像是Vuzix正在进行1.2 检测。  请告诉我他们说了什么。

    TPS2546数据表的第27页8.4 3节介绍了我所说的关于即使TPS2546处于CDP模式也打开内部mux的内容。

    我不认为这是一个问题。  STM数据表推荐的21k ohm用于检测所连接设备的2.0 速度。

    此致,

    多诺万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Donovan,

    我们还在等待Vuzix对充电模式的回答.....

    我们发现这取决于USB电缆...... 我们从无名称的USB电缆改为"Vuzix"电缆,获得500mA以上的充电电流。 因此独立模式很好。

    现在,我们使用Vuzix将客户PCB与STM连接到TPS。 电流正常(我们之前为Vuzix充电),但没有数据通信。

    我们通过启用TPS来确定启动范围:

     

    如果没有TPS,我们将讨论此问题:SDP模式  

    您是否有我们做错事情的理想?

    Thx

    此致,

    Thorsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thorsten,

    第一个范围捕获是TPS2546处于CDP模式时正确吗?
    第二个示波器捕获根本没有TPS2546,而只是连接到STM控制器的端口?

    请在DCP短路模式和SDP1模式下重试吗?

    看起来似乎Vuzix正在确定它已连接到充电端口,因此无法通信数据。

    此致,
    多诺万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Donovan,
    我们解决了我们的问题。 我取决于一些软件时间安排。
    现在,我们在CDP模式和USB通信中获得700mA。
    感谢您的支持,
    此致,
    Thorsten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thorsten,

    太棒了!  很高兴你们让它工作。

    此致,

    多诺万