This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA7408:内部引脚始终为低电平。

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/656630/tca7408-int-pin-is-always-low

部件号:TCA7408

您好,

在我们的设备中,我们使用TCA7408来获取一些中断。 完成所有配置后,无论输入如何,INT引脚始终保持低电平。

我已通过屏蔽其他端口配置为只读取一个端口,但INT引脚仍为低电平。 中断状态寄存器读取与中断对应的正确值。 但是,pin从不会被取消。

请帮助我们了解此问题。

谢谢!

Bharath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Bharath,

    您是否有一个上拉电阻器连接到INT引脚? 这是必要的,因为输出为开路漏极,没有上拉电阻器,引脚看起来像是锁扣到GND。

    您是否能够张贴示意图的图片? 我想仔细检查一下,看看设置没有什么问题。 提供连接到GPIO的任何设备可能对我们有所帮助。


    您能否还向我提供寄存器03h,09h,0Bh,0Dh,11h中的数据? 和13h。

    谢谢!
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bobby:

    感谢您的回复。

    我们通过 在设备启动时读取设备ID寄存器来解决我们的问题。

    谢谢

    Bharath

    0xFE