This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811R-Q1:PoE接口需要PHY?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/656637/dp83tc811r-q1-phy-required-for-poe-interface

部件号:DP83TC811R-Q1
主题中讨论的其他部件:DP83TC811DP83TC811EVM

您好,

如果要连接到100BASE-T输入,是否仍需要PHY?

(PoE+) RJ45 (100Base-T)<->(PHY?) <-> 100Base-T1 (主机CPU)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jackson:

    是的。 需要使用“媒体转换器”从100Base-TX转换到100Base-T1端口。 DP83TC811和DP8.3822万都支持RGMII模式,这种模式很容易实现背面2背面配置。 只需将一个PHY的TX连接到第二个PHY的RX引脚。

    我们还将推出DP83TC811媒体转换器,作为未来可用的EVM。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob,您好!

    感谢您的回答。 只是为了确认下面的图表是有意义的。

    它与DP83TC811EVM的内部非常相似。

    在任何地方都要减少到单芯片解决方案,即DP83TC811+DP8.3822万?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jackson:

    正确,DP83TC811EVM是将100Base-T1转换为100Base-TX以太网所需的媒体转换器。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob,您好!

    现在已经很清楚了。 感谢您的快速响应。