This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2560:I2C可调电流限制

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/656734/tps2560-adjustable-current-limit-by-i2c

部件号:TPS2560

您好,

我的客户正在寻找支持I2C可调电流限制的双通道电源开关。

每个通道所需的最大电流为2A。

我搜索了我们的产品组合,只有可通过外部电阻器调整的选项。

请问您有什么建议?

谢谢!

此致,

徐耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roy,
    目前我们没有这种功能,为什么客户需要I2C来控制,而不是外部FET。 目前,我们的器件可以使用外部FET来执行两级电流限制,就像数据表应用说明一样。