This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK110:10Mb问题?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/656414/tlk110-issues-at-10mb

部件号:TLK110

团队成员:您好!

 

以客户的名义过帐。

我们有一台路由器,当设置为10Mb时,我们从不获取IP地址。  该路由器的工作流量为100Mb,我们尝试过的所有其它交换机和路由器的工作流量为10Mb和100Mb。  PHY报告连接良好且没有任何错误,但我们的处理器在该特定设置中从未看到连接。

 

对于我们在软件配置中可能要考虑的内容,您有什么建议吗? 您是否知道10Mb TLK110存在任何问题?  

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,DGC:

    我们在10M中没有我们知道的TLK110问题。 由于TLK110可与其它交换机和路由器一起运行,因此这种情况似乎很具体。

    如何在TLK110上设置10M模式? 10M是否被强制在寄存器0x0中,或者100M广告是否被删除在寄存器0x4中?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob,您好-

    我们采用两种方法来设置10M。 我们将自动协商设置为仅10M,然后尝试在寄存器0中禁用自动协商,并将速度固定在10M。 两者的效果相同,看起来我们可以从Linksys接收信息,但Linksys只是没有链接发送给它的消息。 使用自动协商时,一切看起来都很好,自动Neg完整位已设置,正确的设置已设置到我可以知道的程度。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan,

    当您进行连接时,Linksys路由器是否也表示它有10M链路? 如果是这样,这似乎完全是上层的问题。 我还会探测RX和TX数据线,看看您是否看到活动。 至少应来回发送ARP消息。

    由于一切似乎都在硬件级别进行检查,这可能是Linksys中的交换机/路由器设置。

    此致,