This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万YB:DP8.3848万YB外露接地垫尺寸

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/656375/dp83848yb-dp83848yb-exposed-gnd-pad-dimension

部件号:DP8.3848万YB

我浏览了产品Web文件夹中的每个文档,但找不到任何官方文档显示DP8.3848万YB上暴露的衬垫尺寸。 论坛上有一篇文章:

https://e2e.ti.com/support/interface/ethernet/f/903/t/52.3369万

 Rob Rodrigues在帖子中给出的答案显示为2.2 mm * 2.2 mm。 我想证实这一点。 我能否获得由 Rob Rodrigues张贴的图纸的官方文档的链接。 为什么TI不在数据表中包含该信息?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adnan,

    接地垫的尺寸正确。 我们的自动化系统将该绘图中的数据与DP8.3848万YB数据表相连接时出现问题。 我们正在努力纠正这一问题。

    此致,