This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK105:脉冲极性方向问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK105, TLK110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/656585/tlk105-pulse-polar-direction-issue

部件号:TLK105
主题中讨论的其他部件: TLK110

团队,

 

我们的客户正在使用TLK105进行10BASE-T合规性测试,但是在测试中,脉冲极性方向为负极,然后测试无法完成。

客户说TI推荐电路应像附加的Sch.

/cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/138/6170.Sch-around-ETHER-PHY.docx

 

请您确认客户的公司和这种现象吗?

 

 

谢谢,此致,

东京都(东京)地区FAE Kenji Ninagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kenji-san,

    是的,TLK110脉冲在默认情况下是反转的。 这不会影响PHY的操作,并且在连接到PHY时通过自动极性检测机制进行纠正。 客户能否在测试期间更改差分探针的极性?

    此致,