This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有TI设计的""USB"CAN总线""?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/656545/is-there-ti-design-of-usb-to-can-bus

是否有TI的“USB至CAN总线”设计?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    蒂凡尼,你好,下午好。 虽然我们没有任何TI设计可提供“USB至CAN总线”解决方案,但我们希望更好地了解您的系统(或子系统)需求所需的内容。 如果您不介意,请提供有关您所需内容的更多详细信息,以便我们进一步调查可能满足您需求的解决方案。

    此致,

    John Fullilove
    德州仪器(TI)
    TI设计