This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD202A:未使用引脚的端接

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD202A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/656823/sn65mlvd202a-termination-for-unused-pins

部件号:SN65MLVD202A

大家好,

我正在研究使用 SN65MLVD202A的设计。 在某些情况下,主板不需要使用设备上的驱动程序或接收器。 您建议如何终止设备未使用部分的输入,输出和启用引脚?

谢谢!

Brian Angiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    如果不使用驱动器,请将DE连接至接地,并保持驾驶员输入和输出未连接。 如果不使用接收器,将RE连接到Vcc,保持接收器输入和输出未连接。

    此致,
    雅瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!