This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539:请求TCA9539输出规格和电平偏移

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9539, TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/656731/tca9539-asking-for-the-tca9539-output-spec-and-the-level-shift

部件号:TCA9539
主题中讨论的其他部件: TXB0108

大家好,
客户希望在项目中使用两个TCA9539。
请帮助回答这三个问题。
1.其中一个TCA9539 VCC为1.8V。 但是,客户测量连接到P06引脚10的电压测试点TP4588。
TP4588电压为3.8V。是否可以理解I/O端口的电压高于VCC 1.8V?

2.第二个TCA9539(U4501),4501,多个GPIO连接到TXB0108,用于3.3V至5V电平转换。
您能否查看示意图是否正常?

3.对于用户案例VCC为1.8V,根据规格,P07-P00的最大VIH为5.5V。 是这样吗? 还是最大值应为VCC?


谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,您好!

    感谢您与我们联系。

    1.由于器件由1.8 V供电,因此必须从P06引脚10上的外部连接获得更高的电压。 这可能是需要的,也可能不需要-这取决于应用程序。 也许可以获得有关系统的更多信息来澄清这一点。 我可以肯定地说,这种电压不会损害设备,它能够在P00上处理最高5.5 V电压... P17,但如我所述,请仔细检查,以确保针脚中没有过大的电流。

    2.我可以说,图解和与平级转换器的连接看起来是正确的,它是非常直接的。

    答 我唯一能指出的是,您可以在TCA9539引脚P00处实现5 V电平... P17通过在5 V导轨上添加上拉电阻器,但如果系统与电平换档器一起工作,则无需进行任何更改。

    B. 确保I/O  P00... P17 引脚始终定义,将上拉至Vcc或下拉至GND设置为默认状态

    C. 同时在INT引脚上放置一个上拉电阻器,否则它在下拉后将处于低状态

    3.最大V_IH始终5.5 与设备上施加的Vcc无关-与1中所述相同。

    我希望这对您有所帮助,如果还有其他事情可以做,请告诉我!

    此致  

    迪尔克