This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1.0031万:链路问题

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/656766/tlk10031-link-issue

部件号:TLK1.0031万

您好,先生  

我使用一个TLK1.0031万来执行TX (收发器),使用一个TLK1.0031万来执行RX (接收器)  

到目前为止,我们遇到了链接错误问题(FPGA有链接错误计数),请提供帮助  

结果  

1.使用10G LR光纤模块+ 10千米光纤电缆==>测试失败  

2.使用10G SR光纤模块+ 300m光纤电缆==>测试通过

测试方法  

1.我们在Bring up的代码==> Test Fail中添加了"enable HS test pattern generation,enable HS test pattern verification"  

2.由于如果最终用户重新插入电缆或TX和RX电源不同时打开,则仍存在链接错误问题  

因此,我们的FPGA会检测电缆重新插入或FPGA是否有错误计数消息,然后FPGA将对TLK1.0031万进行编程,以再次 执行“启用HS测试模式生成,启用HS测试模式验证”,链路错误将得到解决  

我们的问题  

1.您是否知道为什么需要启用测试模式生成和验证才能解决此问题?

2.由于我无法确定这个解决方案是否有副作用,如果我们不启用模式生成和验证,有什么解决方案可以解决这个问题?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    TLK1.0031万适用于3种操作模式:10GBASE-KR,1GKX和10G通用。 要与SFP+光学模块连接,TLK1.0031万应配置为10GBASE-KR模式,禁用链路培训和自动协商(第73条),并应根据系统的特征(交流电损耗,迹线长度等)配置SERDES寄存器。
    您能否说明连接设备(寄存器)的步骤?

    谢谢!
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队