This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:TUSB4020BI:I2C计时

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/656620/tusb4020bi-tusb4020bi-i2c-timing

部件号:TUSB4020BI

您好:

我想知道"TUSB4020BI"这种芯片的I2C定时规范。

我查找了数据表,但找不到数据表。

谁能提供信息?

谢谢。

约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Joshua,

    您是否担心任何特定的计时参数?

    TUSB4020BI上的I2C接口在标准模式(100kHz的SCL)下工作,并且符合 I2C规范;因此您可以参阅它以了解有关定时要求的更多详细信息。

    此致,

    豪尔赫