This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:将GPIO引脚上的电阻值上拉

Guru**** 2925740 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/656745/tusb320lai-pull-up-resistor-value-on-out-pins-for-gpio

部件号:TUSB320LAI
主题:HD3SS3220中讨论的其他部件

如果为GPIO配置了OUT1\2引脚,则上拉电阻器的推荐值是多少?

给出的唯一值是4.7K,但这是I2C的值。  

漏极开路IOS (INT_N/OUT3,ID)上的外部上拉电阻值:200K -但没有提到OUT1/2?

OUT1\2当它被配置为GPIO时,在数据表中也定义为开路漏电?  

对于 HD3SS3220,漏极开路IOS (OUT1,OUT2,INT/OUT3)上的外部上拉电阻:200K  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shmuel,您好!

    正如您所提到的,4.7K的值是I2C的推荐值。 否则,对于GPIO模式,漏极开路I/O的建议值为200k。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队