This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3080:接收器滞后

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3080, ISO3082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/656533/iso3080-receiver-hysteresis

部件号:ISO3080
主题中讨论的其他部件: ISO3082

您好,

ISO3080接收器是否具有滞后功能?
数据表图表未显示与ISO3082/8图表相对的滞后情况。

此致,
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Shimizu,

    感谢您的提问!

    接收器有滞后。 如果您查看6.9 电气特性:接收器部分(ISO308x数据表第8页),您可以看到正向输入阈值电压为-85 mV,负向输入阈值电压为-115 mV,总共为30 mV滞后电压。

    如果您有任何其他问题,请告诉我!

    此致,