This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002:用于USB 3.1 第2代的交流耦合电容器

Guru**** 2766845 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002, TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/656208/tusb1002-ac-coupling-capacitors-for-usb-3-1-gen-2

部件号:TUSB1002
主题中讨论的其他部件: TUSB1044

您好,

我们对TUSB1002和TUSB1044有一些问题,请您提供您的建议吗?

问题1. 用于TUSB1002的交流耦合电容器
TUSB1002数据表经过修订以支持如下所示的"USB 3.1 ECN Rx AC耦合电容器选件",但是RX1交流耦合电容器(100nF)的值与RX2交流耦合电容器(330nF)的值不同。
330nF是否可以应用于RX1交流耦合电容器?
此外,您能否告诉我们为什么100nF可用于RX1交流耦合电容器?

https://e2e.ti.com/support/interface/usb/f/1008/t/639091</s>63.9091万

问题2. TUSB1044交流耦合电容器
TUSB1044是否支持"USB 3.1 ECN Rx AC耦合电容器选件"?
此外,请告诉我们这些电容器的推荐值。

-交流耦合电容器
TX:75nF ~ 265nF
接收机:297nF ~ 363nF

https://e2e.ti.com/support/interface/usb/f/1008/p/623347/2297357</s>62.3347万 229.7357万

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kato-San,

      我希望我能澄清你的所有问题。

    • 问题1:RX1交流耦合电容器为100nF,因为它们直接连接到USB主机的TX对;与RX2差分对相反,RX2差分对具有330nF交流耦合电容器, 电容较高是因为该线对将连接到具有自己的交流耦合盖(100nF)的连接器上的TX线对,因此线对中的总电容将降至76.74nF,略高于USB规格(75nF)允许的最小值。 这就是为什么RX2上的交流耦合电容器的值为330nF, 而RX1上的电容器值为100nF (不是,此电容不能为330 nF,因为所需的电容为75nF至265nF)。

    • 问题2:是的,TUSB1044支持 “USB 3.1 ECN Rx AC耦合电容器选件”,其中AC耦合电容必须在75nF到265nF之间(VESA的推荐值是220nF)。 交流耦合电容的唯一固定值是330nF, 对于RX对的特定情况,它连接到Type-C连接器(如"USB 3.1 ECN Rx交流耦合电容器选件"中所示)。

    此致,

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego-San,

    感谢您的及时回复。

    我了解情况,如果我收到客户的其他问题,我将与您联系。

    此致,
    加藤